INFORMATIONS SUR LES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Quelles sont les différences entre BT, HTA et HTB pour l’habilitation électrique?

BT, HTA et HTB désignent différents niveaux de tension dans les habilitations électriques. BT correspond à la basse tension, HTA à la haute tension A (haute tension) et HTB à la haute tension B (très haute tension).

L’habilitation BT

La basse tension, concerne les installations électriques avec une tension nominale inférieure à 1000 volts en courant alternatif ou 1500 volts en courant continu. La BT est omniprésente, dans les foyers, les espaces de travail, les commerces, les environnements industriels et bien d’autres. Toutefois, une habilitation électrique spécifique est nécessaire pour garantir la sécurité des opérateurs intervenant sur des chantiers en basse tension.

L’habilitation HTA

La HTA (haute tension A) concerne les installations avec une tension supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou 1500 volts en courant continu, mais inférieure à 50 000 volts en courant alternatif et 75 000 volts en courant continu. Les opérations en HTA nécessitent une habilitation électrique haute tension en raison des risques associés d'amorçage.

Les opérations sur des postes de distribution d’énergie publique, d’alimentation industrielle et sur des transformateurs entrent généralement dans cette catégorie.

L’habilitation HTB

La HTB (haute tension B) concerne les installations dont la tension est supérieure à 50 000 volts (jusqu’à 500 kV selon la norme française). Travailler en HTB demande une habilitation électrique très haute tension en raison des enjeux techniques et sécuritaires liés à cette plage de tension, notamment à cause des risques accrus liés aux effets capacitifs et inductifs. La HTB s’applique principalement aux réseaux de transport et aux installations industrielles électro-intensives, en raison de leur consommation d’énergie importante.

Finalement, chaque catégorie exige une habilitation électrique pour assurer la sécurité des opérateurs et des installations, conformément à la norme NF C 18-510 en vigueur.

INFORMATIONS SUR LES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Quelle est la durée de validité d'une habilitation électrique et comment la renouveler?

D’après la norme NF C 18-510, la durée de validité d'une habilitation électrique est de 3 ans, indépendamment du niveau de tension (BT, HTA ou HTB).

Durée de validité d’une habilitation électrique

Rappel : toute intervention sur des postes électriques, ou à proximité de ces derniers, nécessite une habilitation électrique obligatoire conformément à la norme NF C 18-510.

Selon cette norme, la durée de validité d'une habilitation électrique est de 3 ans, qu’il s’agisse d’une habilitation en basse tension (BT), en en haute tension A (HTA) et en haute tension B (HTB).

Il est important de noter que la validité d'une habilitation électrique s'applique dans un cadre temporel spécifique. Cela signifie que si votre habilitation expire, vous ne pouvez plus exercer des activités électriques pour lesquelles vous étiez habilité. Par conséquent, il est crucial de respecter les délais de renouvellement pour éviter toute interruption des opérations professionnelles.

Validité géographique d’une habilitation électrique

L’habilitation électrique est une norme française, sans correspondance CEI ou CENELEC. Dans la plupart des situations la validité d’une habilitation électrique est limitée au territoire où elle a été délivrée. Si vous travaillez à l'étranger il peut être nécessaire de vérifier si votre habilitation est reconnue dans ce pays ou si des démarches spécifiques sont requises pour exercer vos activités électriques conformément à la loi locale.

Renouvellement d’une habilitation électrique

Le renouvellement d'une habilitation électrique exige une nouvelle formation et une évaluation, constituant ainsi un recyclage de l'habilitation électrique. Cette étape garantit que les professionnels sont informés des réglementations récentes et des meilleures pratiques en matière de sécurité électrique.

INFORMATIONS SUR LES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Comment se déroule le recyclage d'une habilitation électrique?

Pour recycler une habilitation électrique, il faut suivre une nouvelle formation et une évaluation avant que 3 ans ne se soient passés depuis l'obtention de l'habilitation initiale. Une fois recyclée, l’habilitation est valable encore 3 ans, quel que soit le niveau de tension : BT, HTA ou HTB.

Quand ?

Avant l'expiration de votre habilitation électrique (3 ans), le recyclage est nécessaire. Comparé à la formation initiale, le recyclage est plus court, mettant l'accent sur les points essentiels tout en vous tenant au courant des dernières normes et pratiques de sécurité.

Où ?

Vous pouvez recycler votre habilitation dans n'importe quel centre, à condition que l'organisme de formation soit conventionné par la Carsat pour délivrer des formations préalables à l'habilitation électrique. Il est évidemment possible de choisir le centre où vous avez obtenu votre habilitation initiale.

Combien de temps ?

La formation de recyclage d’une habilitation électrique est plus courte que la session initiale. Par exemple, au centre de formation Grid Solutions, la formation initiale pour l'habilitation électrique HTA dure 4 jours, tandis que le recyclage HTA est de 2 jours. Pour l'habilitation électrique HTB, la formation initiale s’étend sur 5 jours, alors que le recyclage HTB dure 3 jours.

Les points couverts en formation sont condensés, mais ils restent conformes au programme initial en termes de contenu, abordant les mêmes chapitres prévus.

Recyclage HTA et complément HTB