策略浏览

OPC UA 服务器是使用具体的安全模式和策略进行配置的。服务器连接的“详细信息”面板提供了一个工具栏按钮来浏览策略

在执行此功能时,将会浏览服务器中配置的安全模式和策略,并填充到详细信息面板中的相应字段。

选择安全模型和安全策略以应用到此连接:Basic128Rsa15,Basic256,Basic256Sha256,Aes128_Sha256_RsaOaep 或 Aes256_Sha256_RsaPss。

注: 如果您不确定如何为安全模式和安全策略进行选择,或者只需要测试连接,请选择“无”。请确保在稍后返回并更改此设置,但是,应该保证已经为连接启用了充足的安全性。

注: 要使连接对于“无”之外的所有其他安全策略都可以工作,必须确保证书在 iFIX 客户端和您要进行通信的 OPC UA 服务器之间彼此信任。有关在 iFIX 中使用 OPC UA 的方法,请参阅 iFIX 帮助。