关于远程安装和管理采集器
很多 Historian 用户都使用采集器从数据源或服务器收集数据。通常来说,这些采集器在地理位置上是分散的,因此,访问这些采集器可能会比较困难,而且比较耗费成本。为了解决这个问题,Historian 提供了 远程采集器管理 代理,通过此代理可以远程管理采集器。
使用 远程采集器管理 代理的优势:
- 不再需要通过物理方式访问采集器计算机来管理采集器。
- 安全性得到保证。即,只有 iH 安全管理员、iH 标签管理员和 iH 采集器管理员安全组可以远程管理采集器。
- 此外,还可以使用较旧版本的采集器(V5.5 和更高版本)。
功能
工作流
下图展示了 远程采集器管理 在创建采集器实例时的工作流。创建采集器实例之后,采集器将会把数据发送到已配置的目标。绿线表示初始的一次性步骤。红线表示每次远程管理采集器时需要执行的步骤。


限制
- 在安装 远程管理代理 之后,如果安装新的采集器,第一次启动时必须手动操作。这将在采集器和 远程采集器管理 代理之间建立连接。从下次开始,就可以远程管理采集器。