平衡電網
為幫助台灣達成能源目標,GE Vernova 一直與公、民營電廠和地方夥伴緊密合作,並且在過程中扮演著關鍵的角色。舉例來說,GE Vernova 與台灣電力公司 (台電) 的合作可回溯至1960年代,合作內容包含火力、核能及再生能源發電機組、電網監控設備等的提供和售後服務。近年來,為滿足台灣快速成長的用電需求,台電於2019年選擇與 GE Vernova 合作,在大潭發電廠的8、9號複循環發電機安裝了GE Vernova 最新的HA機型之燃氣發電渦輪機,另外在最新興建的興達電廠與台中電廠,台電也選擇安裝 GE Vernova 的HA燃氣渦輪機。這將是 GE Vernova 在台灣的第四個HA燃氣渦輪機專案。欲瞭解 GE Vernova 如何幫助夥伴們增強供電韌性和滿足未來需求,請閱讀以下新聞。
電網穩固化
台灣政府計畫在2025年達到再生能源組合發電占比20%,以及至2030年占比達30%的目標。為能達成這些目標,台灣需要其他額外的能源資源才能即時幫助提供安全穩定的電力,特別尤其是在缺乏日照或風力協助的情況時。
電網穩固化,又稱額定容量穩固化、容量穩固化,或再生能源穩固化,被廣泛地用於維持風力、陽光、間歇性供水時的電力平穩。燃氣發電廠不受一天當中的任何特定時段或天氣影響,且能根據需求(一次數分鐘、數小時、數天或數週)提供可靠的發電容量。當再生能源供應出現缺口時,就能透過如GE Vernova 燃氣渦輪機的輔助,協助填補電力的不足,幫助維持輸電網的穩定。
最近科技
二十六年前 GE Vernova 在業界首次引進H級的發電機組科技。如今,奇異的HA產品組合在設計上著重於減少碳排放量,支援現今各種不同的發電需求。我們的HA燃氣渦輪機機組是我們最新7F的成熟科技的展現,它的特色是能讓燃料轉換成電力的成本降得更低,也就是能以低成本轉換更多電力。事實上,根據我們在世界上其他地方已運轉的專案的委託計劃顯示,7HA燃氣渦輪機與其他燃氣渦輪機相較而言,每一度瓩的成本是最低的。
具有成本效益的成熟技術
7HA.03是世界上最有效率的60赫茲燃氣渦輪機。這項最新技術展現出超過64%的複循環機組效率,比起現今其他市面上的同類技術還要來得高。
H級科技的領導者
高效空氣冷卻7HA燃氣渦輪機是H等級領域當中的業界領導者,每兆瓦(megawatt)的生命週期成本極低。
現場及測試單元驗證
在您的發電機中安裝燃氣渦輪機不應該有任何風險。我們的HA機組中,每台原裝渦輪機都經過我們在南卡羅萊納州Greenville設施嚴格的全速滿載驗證測試。這項價值美金200萬的投資讓我們努力使其超過現實世界的現況,讓渦輪機110%運轉其負載額定速度,從阿拉伯沙漠到科羅拉多山脈,將最惡劣的條件複製下來,全為幫助確保我們的顧客能安全提供所需給他們的終端用戶。
具成本效益的燃料到電力的轉換
我們的H等級燃氣渦輪機能使具有成本效益的燃料轉換成電力,幫助應付日漸增加的用電需求,節省燃料及操作成本,並且符合地方排放之要求。我們的HA燃氣渦輪機贏得二項效率方面的世界紀錄—一為提供法國電力公司(EDF)布尚(Bouchain)電廠全球最高效複循環發電機電力(在50赫茲的輸電網達到62.22%高效複循環),另一世界紀錄則為在日本西名古屋電廠60赫茲輸電網中達到63.08%的全廠效率。
奇異( GE )自從十八年前引進首部H等級燃氣渦輪機後,我們的工程團隊便一直持續努力提升其性能。如今在同類產品中,奇異發展最快的燃氣渦輪機HA機組,由44個單位組成,已累積運作超過650,000小時。總計有超過45名顧客訂購超過100部燃氣渦輪機。
更快速的安裝能節省時間與成本
奇異HA燃氣渦輪機輔助系統是經過精心配置、工廠組裝,且模塊通過測試的設計,可以減少現場裝配、管線及閥門。是一種花費較少人力與時間,承擔較低安裝品質風險,但卻更為簡單快速的裝置,能改善整體安裝時間—較奇異F等級燃氣渦輪機外殼相比節省約25%的時間。這種模塊配置也讓技術人員更容易在燃氣渦輪機生命週期內進行任何所需的維護。
航改型機組優勢
自40年從航空科技誕生以來,我們的航改型組合在各方面的應用上,包含在公用發電、船舶推進、區域供熱、輸電網穩固,還有移動性電力方面,均展現了高靈活和可移動的技術。GE Vernova 在超過60個國家安裝超過1,400部航改型燃氣渦輪機,擁有超過59 GMW的裝置容量,總運轉時數超過1億5千萬小時。GE Vernova 的LM2500XPRESS航改型燃氣渦輪機已為台電公司所選,該公司近期訂購六部LM2500XPRESS燃氣渦輪機供其通霄宵發電廠改建計畫使用。
GE Vernova 近期宣佈升級TM2500、LM2500XPRESS航改型天然燃氣渦輪機的選擇性催化還原系統(SCR) ,此種燃燒後處理式(post-combustion)流程可以有效減少柴油引擎以及燃氣引擎因稀薄燃燒產生的氮氧化物(NOx)排放量。
LM2500XPRESS燃氣渦輪機

LM2500XPRESS航改型燃氣渦輪機95%於工廠組裝成簡化的模塊,以便於現場安裝,與傳統的電廠相比,能減少80%連接安裝。針對幾天內急需電力的客戶,LM2500XPRESS可以用最少的工作人員,最快於二週內完成安裝。它即插即用的特性展現了電源可隨時依需求有效提供的靈活性。
TM2500燃氣渦輪機

超過20年的經驗,在全球安裝超過300部,TM2500的成熟技科能作為永續供電的負載或在發生天災後、電廠故障時、輸電網不穩定或偏遠的地方產生電力的解決方案。奇異TM2500移動性航改型燃氣渦輪機發電機組,快速獲得您的電力需求。
網路研討會
自 1961 年以來,GE Vernova 持續支援台灣在發展方面扮演著重要角色。如今,GE Vernova 更將再生能源、電力、數位和能源金融服務等的能源業務整合在一起,集中力量,以進一步協助台灣推動轉型到低碳的未來。
GE Vernova 發展的先進發電技術已安裝在台灣各地的發電廠中。憑藉跨產業的全球經驗,GE Vernova 完全有能力支持台灣的「2050 年淨零排放路徑」,其著重於 12 項關鍵戰略,包括碳捕捉利用及封存、風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、運具電動化及無碳化和綠色金融等。
深入了解 GE Vernova 如何透過「企業社會責任」專案來支持台灣的發展。
GE Vernova 是全球首屈一指的應用混氫燃燒於燃氣渦輪機的廠家。過去30年,我們的渦輪機在使用混氫比例介於5%至95%(以體積計)的氫氣以及相關低熱值燃料的運轉實績已超過800萬小時。最近,我們宣布了新的HA燃氣渦輪機混氫燃燒的示範計畫,目標是展示能夠使用氫氣運轉的發電廠。目前,我們的HA級燃氣渦輪機系列,在與天然氣混合使用時,最高可混合使用50%(以體積計)的氫氣,未來更有機會提升至100%。
為了保持全球領先地位,我們持續研發及增強混氫技術,並與全球各地區的用戶和夥伴舉辦過許多場次的線上研討會,主題涵蓋零碳排放以及混氫技術於先進燃氣渦輪發電機組的應用。我們持續傾聽和了解客戶對於零碳排放的需求。請瀏覽下列頁面以獲取更多相關訊息。
聯絡我們