GIL Gas-insulated Lines - White Papers/Case Studies

  • GS-1679 - Case Study : National Grid Beginn der Reise hin zu SF6-freien Hochspannungs-Umspannwerken (German)
    2.86 MB | 2025-11-05
    In der Energieübertragungsbranche gibt es Grund zum Feiern:Erstmals wurde bei einer gasisolierten Hochspannungsleitung(GIL) eine umweltfreundliche Alternative zum sonst üblichen SF₆eingesetzt – das Isoliermedium g³. Bis heutegab es keine geeignete Alternative zu der SF₆-Technologie, die inden 70er-Jahren als Isoliermedium in Hochspannungsschaltanlagen eingeführt wurde.
  • GS-1597 - Case Study: National Grid Begins Journey to SF6-free HV Substations in their Southeast England Network
    2.53 MB | 2025-11-04
    National Grid achieved a huge industry milestone with the energization of the first SF6-free 420 kV gas-insulated line in their Southeast England network. National Grid used GE Vernova's g³ solutions as the environmentally friendly alternative to SF₆.