-
España ha demostrado que las energías renovables pueden liderar el mix eléctrico; ahora debe garantizar que el sistema pueda funcionar de forma fiable a medida que aumenta la complejidad
-
El objetivo de cero emisiones netas es alcanzable, pero no todos los caminos para llegar son iguales; las decisiones de diseño del sistema determinarán el coste, la resiliencia y fiabilidad a largo plazo
-
Se prevé que la demanda de electricidad crezca aproximadamente un 60 % para 2050, lo que aumentará la presión sobre la flexibilidad, la infraestructura de la red y la coordinación del sistema
-
Un nuevo informe de GE Vernova describe las compensaciones y las decisiones de diseño necesarias para lograr un sistema eléctrico de cero emisiones netas que sea fiable
MADRID, ESPAÑA (15 de octubre de 2026) – España se ha consolidado como uno de los principales mercados de energías renovables de Europa, con un suministro renovable que alcanzó casi el 57 % de la electricidad en 2025 y una previsión de más del 80 % de electricidad limpia para 2030. Sin embargo, a medida que se acelera la penetración de las energías renovables y se prevé que la demanda de electricidad crezca en torno a un 60 % para 2050, el próximo reto del país ya no es ampliar la capacidad de este tipo de energía, sino garantizar que el sistema eléctrico pueda funcionar de forma fiable ante una complejidad cada vez mayor.
A medida que aumenta la penetración de las energías renovables y cambia la dinámica del sistema, los retos relacionados con la estabilidad, la flexibilidad y la coordinación de la red se están haciendo cada vez más evidentes. Sucesos como el apagón ibérico de abril de 2025 han vuelto a centrar la atención en la solidez del sistema, los márgenes de reserva y la necesidad de una gestión coordinada de la red en un entorno con un alto porcentaje de energías renovables.
Un nuevo informe de GE Vernova examina cómo España puede alcanzar sus objetivos de cero emisiones netas manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad, la asequibilidad y la resiliencia del sistema.
El análisis concluye que España puede lograr un sistema eléctrico con cero emisiones netas para 2050 a través de múltiples vías. Sin embargo, estos caminos difieren significativamente en cuanto al coste del sistema, los requisitos de infraestructura, la resiliencia operativa y la complejidad de ejecución.
“España se ha ganado su lugar como uno de los líderes europeos en la transición energética”, afirmó Jaime Elguero, Country Manager de GE Vernova en España. “El reto ahora no es si el país puede alcanzar sus ambiciones, sino cómo construir un sistema eléctrico que esté a la altura de las mismas, un sistema que sea tan fiable y resiliente como sostenible”.
Dado que se prevé que la demanda de electricidad aumente en torno a un 60 % para 2050, impulsada por la electrificación y el crecimiento económico, el análisis esboza cuatro trayectorias distintas para el sistema eléctrico español: ‘Business-as-Usual (BAU)’, ‘Progresiva’, ‘Pionera’ y ‘Baja en carbono’, ilustrando cómo las diferentes opciones del sistema determinan los resultados a largo plazo.
En todas estas trayectorias, la capacidad eólica y solar podría ampliarse hasta situarse entre 150 GW y 250 GW para 2050. Al mismo tiempo, el análisis muestra que un sistema dominado por las energías renovables no es un sistema basado exclusivamente en ellas. Incluso en los escenarios con mayor peso de las energías renovables, entre el 15 % y el 20 % de la capacidad del sistema debe seguir siendo firme y gestionable para mantener la fiabilidad durante los periodos de baja producción eólica y solar.
Esto desplaza el enfoque de la cantidad de capacidad construida hacia cómo se equilibra, se opera y se refuerza el sistema a lo largo del tiempo. Tecnologías como el almacenamiento, el hidrógeno, la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y la captura de carbono desempeñan un papel estructural a la hora de respaldar la flexibilidad y la estabilidad del sistema.
El transporte de energía y la flexibilidad se perfilan como factores clave para la transición. A medida que la generación renovable se concentra cada vez más en determinadas zonas geográficas, aumentan los flujos de energía a larga distancia, lo que ejerce una mayor presión sobre la infraestructura de la red. Sin una inversión coordinada en transporte, almacenamiento y servicios del sistema, es probable que aumenten las ineficiencias del sistema, como la restricción de la generación renovable.
El análisis también subraya el papel de las políticas y el diseño del mercado a la hora de facilitar esta transición. La agilización de los trámites de autorización, los incentivos para un despliegue de las energías renovables optimizado geográficamente, el apoyo al almacenamiento y los mecanismos de mercado que valoren la flexibilidad serán esenciales para alinear la inversión con las necesidades del sistema.
“Estamos orgullosos de colaborar con las empresas de servicios públicos, los responsables políticos y los líderes del sector españoles mientras dan forma al próximo capítulo del futuro energético del país”, añadió Elguero
A medida que España avanza hacia sus objetivos para 2030 y 2050, el reto fundamental ya no es la ambición, sino la ejecución. El análisis ofrece un marco para que los responsables políticos, los operadores del sistema y los inversores puedan gestionar las compensaciones y construir un sistema eléctrico que no solo sea de cero emisiones netas, sino también fiable, resiliente y económicamente sostenible.
El informe completo está disponible aquí
end
About GE Vernova
GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) is a purpose-built global energy company that includes Power, Electrification and Wind segments and is supported by its accelerator businesses. Building on over 130 years of experience tackling the world’s challenges, GE Vernova is uniquely positioned to help lead the energy transition by continuing to electrify the world while simultaneously working to decarbonize it. GE Vernova helps customers power economies and deliver electricity that is vital to health, safety, security, and improved quality of life. GE Vernova is headquartered in Cambridge, Massachusetts, U.S., with approximately 85,000 employees across approximately 100 countries around the world. Supported by the Company’s purpose, The Energy to Change the World, GE Vernova technology helps deliver a more affordable, reliable, sustainable, and secure energy future.
GE Vernova’s Consulting Services business provides customers with a suite of energy consulting expertise focused on solving the world’s toughest technical and economic power system problems, enabling technology integration, and shaping the energy transition to help accelerate a new era of energy. With its cross-business resources, it can deliver power systems analysis, studies, and decarbonization pathways to serve a diverse global client base with a strong local presence.
© 2026 GE Vernova and/or its affiliates. All rights reserved.
GE and the GE Monogram are trademarks of General Electric Company used under trademark license.