Hur vi kan bistå Sverige att nå klimatmålen

Med en stark industrisektor och lång erfarenhet av BWR-teknologi så har Sverige utmärkta förutsättningar att bygga BWRX-300. Genom lärdomar från byggprojekt i Kanada, USA och Polen kan Sverige med lokal kompetens och etablerade leveranskedjor ha ny kärnkraft redan under första halvan av 2030-talet. Detta är viktiga steg på vägen mot målet att nå netto nollutsläpp.

Trygghet

Fler enheter bidrar med stabilitet i elnätet och nödvändig baskraft i södra Sverige.

Tillväxt

Optimerad konfiguration för lokala leveranskedjor skapar kvalificerade jobb och svensk tillväxt.

Regional samverkan

Samverkan i Östersjöregionen säkrar kompetens och leverantörskedjor.

headshot-jason-cooper-200.png

"Vi har stöttat kärnkraftsindustrin i Norden under lång tid och står redo att bli en nyckelspelare i Sveriges nya kärnkraftssatsning."
Jason Cooper, CEO, GE Vernova Hitachi Nuclear Energy

Varför SMRs?

Fördelar med BWRX-300

BWRX-300 är inte bara ett koncept, utan är den första SMR-designen som byggs för kommersiell drift i västvärlden. Reaktorn kombinerar moderna byggmetoder med avancerade betongkonstruktioner, inspirerade från GE Vernovas långa erfarenhet av kärnkraft och andra kraftslag. BWRX-300 använder beprövad bränsleteknik med befintliga och pålitliga leveranskedjor där reaktorn kan laddas för 12 eller 24 månaders drift för högre tillgänglighet och lägre driftskostnader.

Läs mer här om BWRX-300.

sweden-regional-page-graphic-swedish-updated.png

~24–26 months, as used in this document, refers to the period from first nuclear concrete pour to readiness for fuel load for nth-of-a-kind units.

Tidtabell för svensk kärnkraft

Från ritbord till små modulära kärnkraftverk

BWRX-300 lanserades redan år 2017 och den första enheten byggs idag i Darlington, Kanada. Detta ger GE Vernova Hitachi en unik position att kunna erbjuda Sverige en snabb väg mot målet att ha ny kärnkraft i drift till år 2035.
2022-2023
Ny policy
  • Sveriges energimål uppdaterades från ”100 procent förnybart” till ”100 procent fossilfritt” vilket öppnade för ny kärnkraft. 
  • Begräsningar av möjliga byggplatser och maximalt antal reaktorer togs bort.
  • Vattenfall inledde en förstudie för nya SMR:er på Väröhalvön invid Ringhals.

 

På kortare sikt
Ny kärnkraft
  • Studsvik har valt BWRX-300 för 1,2 GW SMR-projekt I Sverige
  • Sverige antar en ny finansieringsmodell som ska bana väg för investeringar i ny kärnkraft
  • Flera svenska och nordiska energibolag samt kommuner har visat intresse för att bygga SMR.
  • Fortum har genomfört en förstudie för ny kärnkraft i Sverige och Finland där man valt BWRX-300 som enda SMR-teknologi.
På längre sikt
Vägen till netto noll
  • Sverige har en ambition att bygga ny kärnkraft motsvarande tio stora kärnkraftverk till 2045, inklusive nya SMR:er 
  • Ambitionen är satt för att säkerställa den elektrifiering som krävs för att Sverige skall nå målet om netto noll till 2045. 
nuclear-global-collaboration-map.png

Global samverkan

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy är en allians mellan amerikanska GE Vernova och japanska Hitachi.

BWRX-300 är resultatet av internationella samarbeten och åtaganden där designen optimerats för att möta kraven från en global marknad med regionala och lokala leverantörskedjor. Standarddesignen har färdigställts tillsammans med kunder i Kanada, USA och Polen.

GVH har också tecknat ett avtal med sydkoreanska Samsung C&T för projektering, upphandling och byggnation av BWRX-300 på strategiska marknader utanför Nordamerika.

Idag pågår flera internationella samarbeten för att förbereda licensiering av BWRX-300, bland annat i Sverige, Finland, Polen och Estland.

En stolt tradition av resultat

Milstenar i GE Vernova Hitachis långa historia av kärnkraftsutveckling

gnf2-fuel-infographic-page-one.png
Kärnbränsle

GNF2: Beprövat bränsle med svensk driftserfarenhet

BWRX-300 SMR använder kärnbränslet GNF2, som redan idag är i drift i svenska reaktorer. Det innebär att nästa generations kärnteknik bygger på ett bränsle med beprövad driftshistorik och bevisad förmåga att bidra till tillförlitlig energiproduktion med hög prestanda.
Läs mer (Engelska)

Vanliga frågor

Lär dig mer om GE Vernova Hitachi

GE Vernova Hitachis historia inom kärnenergin sträcker sig mer än 65 år tillbaks och inkluderar bygget av 67 reaktorer i tio olika länder. Vi är erkända inom industrin för vårt fokus på hög kvalitet och tillförlitlighet, vilket vi planerar att fortsätta att ha i framtiden.

Kärnkraft är ett av våra mest hållbara energislag med låg resursanvändning och koldioxidfri elproduktion som fungerar som baslast i elsystemet. Det gör kärnkraften till en viktig pusselbit i ett tryggt och miljövänligt elsystem, tillsammans med andra gröna energislag som sol-, vind- och vattenkraft.

BWRX-300 är utvecklad för att minska bygg- och driftkostnader jämfört med traditionella stora kärnkraftverk. Samtidigt nyttjar den samma beprövade teknik som traditionell kärnkraft med bland annat samma typ av bränsle som redan idag används av merparten av världens BWR:er, inklusive Forsmark i Sverige.

Genom att använda modulär konstruktion och smarta byggmetoder kan byggtiden kortas ned till mellan 24-36 månader per reaktor. Genom att bygga enheterna parallellt med förskjuten byggstart på efterföljande enheter så kan samma mängd installerad effekt uppnås på samma tid som om man bygger en stor enhet.

Den kompakta designen innebär även att 300 MW el kan byggas på 90 % mindre yta, medan behovet för betong minskas med 50 % per kilowattimme jämfört med en stor traditionell reaktor.

Generellt bedöms kärnkraft ha en markanvändning på 2,4 km²/TWh per år – inklusive kärnkraftverket, infrastruktur för kylning och säkerhetsområde. Detta gör kärnkraften till det mest landeffektiva kraftslag vi har. En SMR som BWRX-300 är dessutom betydligt mindre än ett traditionellt kärnkraftverk, vilket ytterligare minskar behovet för stora landområden.

Kärnkraften har levererat el i flera länder i över 60 år och är en av världens mest reglerade och kontrollerade verksamheter. Det innebär högt ställda krav på alla aspekter av säkerhet, inklusive reaktorsäkerhet, fysisk säkerhet, IT-säkerhet, arbetsmiljö med mera.

Reaktorerna är byggda enligt strikta säkerhetskrav med principer om djupförsvar och redundans. Tillsammans med robusta träningsprogram, kvalitetssäkring och konstant övervakning så har kärnkraftsindustrin en lång historia av hög säkerhet, även i jämförelse med andra kraftslag.

BWRX-300 är av så kallad generation III+ med passiv säkerhet där naturlig cirkulation säkerställer att reaktorn och byggnaden kyls, oavsett om man tappar strömtillförseln. Detta säkerställer att temperatur och tryck hålls inom gränserna för konstruktionen även vid sällsynta tillbud såsom rörbrott och/eller att strömtillförseln förloras under en längre tid. Överlag så ger detta ökade säkerhetsmarginaler jämfört med dagens reaktorer som är av typen Generation II och III.   

Det finns flera fredliga användningsområden av kärnteknik, utöver kraft och värmeproduktion. Detta inkluderar:

  • Medicinska tillämpningar för diagnostisering eller behandling av cancer med isotoper som produceras som en biprodukt från kärnenergi
  • Bekämpning av bakterier, parasiter och insekter som kan sprida sjukdomar vid matproduktion
  • Framtagande av nya grödor
  • Materialprovning inom industrin, för att kunna inspektera material på molekylär och mikroskopisk nivå
  • Mätverktyg som använder radioaktiva källor för att mäta tjocklek, densitet eller kemisk sammansättning med hög precision
  • Avsaltning för att producera dricksvatten
  • Isotoper som används i flera konsumentprodukter såsom brandvarnare, kopieringsapparater och stekpannor
  • Forskning och utveckling inom ångproduktion för industriella tillämpningar och fjärrvärme 

Kärnbränslecykeln är noga kontrollerad internationellt och Sverige har etablerade rutiner för hantering av kärnavfall, inklusive bränslet, med mellanförvar och slutförvaring av använt kärnbränsle. BWRX-300 producerar samma typ av avfall som dagens svenska reaktorer vilket innebär att det redan idag passar in i Sveriges KBS-3 för hantering använt kärnbränsle.

Läs mer om Sveriges system för hantering av använt kärnbränsle och avfall här.

Ja, eftersom BWRX-300 producerar både värme och el så är tekniken väldigt lämplig för produktion av fossilfri vätgas via elektrolys som kan användas för exempelvis grönt stål. Tillsammans med teknik för koldioxidinfångning kan vätgas även användas för produktion av syntetiska e-bränslen. 

Läs mer om hur e-bränslen kan bidra till grön omställning här.

ODC00129-11-Uses-of-Nuclear-Power_R9-(2).png

Blogg

BWRX-300:s chefsingenjör förklarar SMR:ens roll i energiomställningen

Nuclear-Basic-web-promo-image.jpg
Om kärnkraft

Lär dig grunderna om kärnkraft

Lär dig mer om hur kärnkraft fungerar, från fission av atomer och olika reaktortyper till hur kärnkraften genererar planerbar elektricitet som bidrar med stabilitet i elnätet och minskar utläppen av växthusgaser.
Läs mer här

Kontakta oss

Lär dig mer om GE Vernova Hitachi i Sverige

*Decarbonization, as used in this document, is intended to mean the reduction of carbon emissions on a kilogram per megawatt hour.
**Carbon-free, as used in this document, refers to the absence of carbon dioxide emissions during nuclear power generation and does not include indirect lifecycle emissions.